Renesas Synergy™

FAQ 1004093 : 78K0Sシリーズ(uPD78F9801)で使用可能な USBキーボード或いはマウスなどのサンプル・プログラムは用意されているのでしょうか。

USBキーボードのサンプル・プログラムは準備致しております。
このプログラムの動作保証及びサポートは行いませんが、お客様でのプログラム開発の参考にはなるかと存じます。
このサンプル・プログラムが必要な場合には弊社代理店にご相談ください。

また、このシリーズでのUSBの応用に関しては実績のあるシステムハウスとして

(株)シグマアイテック(044-211-1557)

を紹介させて頂きます。

 

 

適用製品

UPD78980x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください