Renesas Synergy™

FAQ 107247 : 【シリアルインタフェース】 バス衝突検出機能は、どのような場合に使用するか? [2009/01/09]

複数のマイコンを二重通信で動作させ、すべてのマイコンのRxD1とTxD1端子を同一の通信線で接続する場合、バス衝突検出機能を使用する必要があります。

なお、バス衝突検出機能の使用方法は、アプリケーションノートもご参照ください。 →こちら
(#107254)

 

適用製品

7546
7547
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください