Renesas Synergy™

FAQ 106983 : MII(Media Independent Interface)のうちTX-ER端子を持たないPHY-LSIの使用を検討しています。SH7710のTX-ERがアサートする条件を教えてください。

SH7710グループ、SH7712、SH7713 及びSH7618のイーサネットコントローラ(EtherC)は送信エラーが起こらない論理になっています。そのためTX-ERは、EtherCモジュー ル内部でGNDに固定しています。本製品群のTX-ERはアサートされませんので、TX-ER端子を持たないPHY-LSIを接続しても問題ありません。

 

 

適用製品

SH7710
SH7618
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください