Renesas Synergy™

FAQ 1007098 : DMA転送完了後、前回同様の設定で再度転送開始するためには、 どのレジスタを再設定すればよいでしょうか?

ソフトウエア・トリガで DMAを使うのであれば、DCHC以外は再設定する必要はありません。 (ユーザーズ・マニュアルの「6.9 ネクスト・アドレス設定機能」に記載されておりますように、 DSADDADBCはマスタ・スレーブの構成になっております。 DMAがターミナル・カウントになると、その前に設定していた値に自動的に戻ります)
DMAの条件を変更したい設定だけを変更してください。その上で DCHCを設定してください。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください