Renesas Synergy™

FAQ 1006290 : データシートに低周波増幅用とか高周波増幅用と記載してありますが、それぞれの周波数範囲は具体的にどの様になりますか?

厳密な区分はありませんが、低周波用素子とは一般に音声や楽器などの数十Hzから数十kHz程度の周波数領域の増幅用を言います。
高周波増幅用は数十kHzから数百MHz程度の信号増幅を想定しています。
ちなみに、1GHz以上では超高周波増幅用と呼ばれます。

 

適用製品

高周波増幅用パワーMOSFET
高周波増幅用小信号バイポーラ
一般増幅用小信号バイポーラ
一般用バイポーラパワー
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください