Renesas Synergy™

FAQ 103517 : CS2空間又はCS3空間にSDRAMを接続した場合、WAIT端子によるウェイトステートの挿入は可能でしょうか?

SDRAM空間に対しては、WAIT端子によるウェイトステートの挿入は行いません。 SDRAM空間に対するアクセスサイクル数の調整は、バスステートコントローラ (BSC)により、CASレイテンシ、プリチャージ完了待ちサイクル数などを設定します。

設定内容の詳細は、各製品のハードウェアマニュアルを参照してください。

 

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください