Renesas Synergy™

FAQ 1005968 : 2電源のオペアンプを単電源で使えますか?

ほとんどのオペアンプは単電源でも使えますが、GND入力、GND出力ができないので、入力にバイアスをもたせる必要があります。また、入力と出力の電圧範囲に制限があります。
入力トランジスタの形式によって、入力電圧の範囲が変わります。利用可能な電圧範囲を「同相入力電圧」に記載しています。製品ごとに、データ・シートでご確認ください。なお、規格は2電源で記載しています。

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください