Renesas Synergy™

FAQ 105284 : SH7125においてE10A-USBを使用する場合、制限される内蔵周辺機能を教えてください。

SH7125のE10A-USB用の機能端子(H-UDI機能端子)は、他の機能端子とマルチプレクスされていますので、E10A-USB使用時には下表に示す機能が使用できません。

                                       SH7125 H-UDI機能使用時、制限される機能端子

ピン番号 H-UDI機能 制限される機能
45 ASEBRK/ASEBRKAK FWE
32 TRST PA3/IRQ1/RXD1*1
31 TMS PA4/IRQ2/TXD1*1
28 TCK PA7/TCLKB/SCK2
27 TDI PA8/TCLKC/RXD2
26 TDO PA9/TCLKD/TXD2/POE8

【注】 *1:RXD1、TXD1機能は、他の端子からも出力されています。       
       RXD1:13ピン、19ピン    
       TXD1:12ピン、18ピン

なお、E200F+エバチップユニット+ユーザI/Fボードの組み合わせの場合、エミュレータ用に端子が占有されることはありません。

適用製品

SH7124, SH7125
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください