Renesas Synergy™

FAQ 105295 : SH-2EでサポートされているFPU命令は、SH-2Aでもサポートされていますか?

SH-2Aは「SH-2A」と「SH2A-FPU」という二種類のCPUコアのラインアップがあります。

「SH2A-FPU」は「SH-2E」の命令をサポートしていますが、「SH-2A」は「SH-2E 」のFPU関連の命令は持っていません。 

なお、SH7206は、「SH-2A」のCPUコアを内蔵した製品です。

適用製品

SH7206
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください