Renesas Synergy™

FAQ 106521 : FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)に、シリアル拡張モードレジスタ(SCSEMR)があります。例えば、調歩同期式モードではPφ=40MHzの時の最高通信速度は1.25MHzですが、このレジスタのABCSビットを1に設定すると最高通信速度は2.5MHzになるのでしょうか?

シリアル拡張モードレジスタ(SCSEMR)のABCSビットを1に設定することで調歩同期式モード時の転送レートを2倍にすることができます。

 

適用製品

SH7211
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください