Renesas Synergy™

FAQ 1007346 : 推奨している発振器と定数はありますか?

一般に発振条件は、発振器メーカに評価をお願いして提示をいただいております。
本製品の評価依頼はしておらず、推奨条件は提示していません。
参考例として、当社の VR4181A評価ボードで実績のある回路を下図に示します。
このボードでは、次のような水晶振動子を使用しています。
X1:SX-6A (HokurikuElectric)
X2:MC-206 (SeikoEpson)

適用製品

UPD30181AF1-131-GA3
UPD30181GM-66-8ED
UPD30181GM-66-8ED-A
UPD30181AYF1-131-GA3
UPD30181AYF1-131-GA3-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください