Renesas Synergy™

FAQ 1005665 : IEbusでuPD6708とuPD72042Bとを混在して使用する場合、注意することはありますか?

uPD72042Bは外付けの保護抵抗を考慮して設計されていますが、uPD6708では外付けの保護抵抗が考慮されていません。
従って、uPD6708とuPD72042Bとを混在して使用する場合、保護抵抗、終端抵抗の推奨値は次のようになります。

  • 終端抵抗: 120Ω両端、または、60Ω片端
  • uPD72042Bの保護抵抗: 180Ω
  • uPD6708の保護抵抗: 0Ω

 

適用製品

産業用ネットワーク
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください