Renesas Synergy™

FAQ 105445 : フラッシュ制御レジスタ3(FCNT3)の消去マージンアップビット(FELEVEL)の消去マージンアップとは何ですか? [2005/10/06]

M32R/ECUシリーズの開発当初、フラッシュメモリ消去時のマージンのことを考慮し、より深いレベルで消去を行えるような機能として、消去マージンアップの機能を内蔵しました。
しかし、その後の評価の結果において、どちらの条件でも十分な信頼性マージンがあることを確認しました。そのため、どちらの設定をご使用戴いても消去の信頼性に違いはございません。

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
32180
32182
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください