Renesas Synergy™

FAQ 103419 : I2Cバスインタフェース関連のレジスタへのアクセスができません。

1.シリアルコントロールレジスタX(SCRX)のIICEビットを"1"に設定してください。

  "0"設定時(初期値)、I2Cバスインタフェースのレジスタは、CPUからアクセス禁止の状態となっています。

 

 

2.I2Cモジュールがモジュールスタンバイ状態に設定されている可能性があります。

   モジュールスタンバイ中のモジュールにアクセスした場合、読み出し時は不定値が読み出され、書込みはできません。モジュールスタンバイ状態を解除するため にはI2Cモジュールに対応したモジュールストップコントロールレジスタのMSTPビットを"0"にクリアしてください。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください