Renesas Synergy™

FAQ 106118 : SH7720/SH7721のUSBH/USBF用クロック(48MHz)に、水晶発振子は使用できますか?また、水晶発振子の推奨品はありますか?

SH7720/SH7721のUSBH/USBF用クロック(48MHz)として、水晶振動子は使用することは可能です。

なお、弊社にて特に推奨している水晶発振子はありません。

発振子メーカとの評価により、ご検討して頂くようお願いいたします。

 

 

適用製品

SH7721
SH7720
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください