Renesas Synergy™

FAQ 1009975 : TxDi端子、RxDi端子は、シリアルI/Oモード選択ビットの設定によって自動的に入出力が決まるのか?

入出力は自動的には決まりません。TxDi端子、RxDi端子ともに、機能選択レジスタの設定が必要です。さらに、RxDi端子はポート方向レジスタを"0"(入力)に設定する必要があります。

 

 

適用製品

M32C/95
M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください