Renesas Synergy™

FAQ 1004998 : uPD780988のテスト端子 (QFPの場合 39番ピン)を、抵抗(10KΩ)でプルダウンした場合、 問題がありますか。

システムのノイズが大きい場合に、ノイズの影響でテスト端子のレベルが ロウ・レベルを維持できなくなったときに、テスト・モードに入ってしまい、 正常に動作しなくなる可能性が有ります。
テスト端子は指定された処理 (直接VSSに接続) を行ってください。

適用製品

UPD78098x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください