Renesas Synergy™

FAQ 1005967 : オペアンプ複数素子内蔵のオペアンプICでは、入力オフセットやその温度特性は、各素子で同じですか。

入力オフセット電圧は、入力差動回路のVBEのばらつきに依存するため、IC内の素子間でも同じではありません。温度ドリフトも同じ傾向にはなりません。温度ドリフトについては、データ・シートのVIO-TA特性グラフをご参照ください。

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください