Renesas Synergy™

FAQ 1006265 : PS7160-1Aのデータシート・電気的特性に記載するオン抵抗には2種類の値が示されています。この違いは何ですか?


【PS7160-1Aにおける事例】

オン抵抗の大きい製品では、負荷電流(IL)が大きいとオン抵抗が下がる性質があります。従って小電流域、大電流域の2条件にて規定を行っています。

PS7160-1Aでは小電流域(条件:IL=10mA)でのオン抵抗をRon1、大電流域(条件:IL=90mA、10mS≧t)でのオン抵抗をRon2としています。

詳細は 「光MOS FET規格の解説-オン抵抗:Ron(Ω)」をご参照下さい。

 

適用製品

フォトカプラ
光MOS FET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください