Renesas Synergy™

FAQ 1006884 : uPD78F0034A の SIO3 を用いて、3線式の通信方法でマイクロ・ワイヤか SPI を使用してシリアルEEPROM と通信したいがどちらが使えるか?

uPD78F0034A の SIO3 はどちらにも対応しておりません。
uPD78F0078 や 78K0/Kx1 の CSI であれば、SPI に対応しています。

CSIによるSPIの制御については、「FAQ 1006544 : CSIによるSPIメモリの制御(78K0/Kx2他)」や「FAQ 1006546 : 78K0/Kx2のCSIによるSPI・EEPROMの制御プログラム例(78K0/Kx2)」を参照して下さい。

 

適用製品

UPD78002xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください