Renesas Synergy™

FAQ 1004097 : uPD78082で、マイコンの最低動作保証電圧とデータ保持電圧は?

最低動作保証電圧は動作モードにより異なります。
各条件における最低動作電圧は以下の通りです。

条 件 サイクルタイム 最低電圧
A/Dを使用する場合 - 2.7V
A/Dを使用
しない場合
発振クロックをそのまま
内部クロックとする場合
0.8uSの場合 2.7V
0.4uSの場合 3.5V
発振クロックを1/2分周して
内部クロックとする場合
2.0uSの場合 1.8V
0.8uSの場合 2.7V

データ保持電圧は1.8Vまでデータ保持が保証されております。
保持のための条件は、データ・シートに記載されております。
CPUはSTOPモードにする必要があります。

  CPU     |<-------- STOPモード -------->|
      _____              _______
           \            /
  VDD         \__________/

            |<-- データ保持モード -->|
            VDD=1.8V(MIN)

 

適用製品

UPD7808x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください