Renesas Synergy™

FAQ 106509 : SH7615/SH7616で、NMI端子を使用しない場合の処理方法を教えてください。

SH7615/SH7616においてNMI端子を使用しない場合は、NMI端子はハイレベルにプルアップ頂き、RES信号入力時に「パワーオンリセット」になるようにしてください。

 

適用製品

SH7616
SH7615
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください