Renesas Synergy™

FAQ 105191 : 【シリアルインタフェース】 UARTの転送ビットレートの算出式は ? [2005/03/31]

○同期クロックに内部クロックを使用する場合

  転送ビットレート( bps ) =                            f ( XIN  )                       
( BRG設定値 + 1 ) × 16  × m

 

  m : BRGカウントソース選択ビット = " 0 "の場合、m = 1
    BRGカウントソース選択ビット = " 1 "の場合、m = 4
     
   メインクロックf(XIN)の周波数は、動作電圧により範囲が異なります。

○同期クロックに外部クロックを使用する場合

  転送ビットレート( bps ) = f ( SCLK ) / 16
     
  外部クロックの周波数 f( SCLK ) は、タイミング必要条件を考慮してください。tc( SCLK ) で規定されている最小時間を満足する値にする必要があります。
タイミング必要条件は、データシートの電気的特性をご参照ください。

(#102137)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください