Renesas Synergy™

FAQ 1008805 : RoHSってなんですか。

"The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"(電気電子機器における特定有害物質使用制限)のことで、「ローズ」または「ロス」と呼ばれます。
欧州連合の委員会による指令で、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB、PBDEの6物質が規制されています。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください