Renesas Synergy™

FAQ 103640 : リセット(パワーオン/マニュアル)解除後から最初のCS0領域へのアクセスが開始されるまでの時間を教えて下さい。

リセット信号立ち上がりから、CS0Nアサートまでの最小時間は4サイクルになります。
一例を挙げて説明しますと、

EXTAL入力:12.5MHz(1クロック80ns)
クロックモード:モード0(MD2~MD0=000)

この場合、周波数変更レジスタ(FMR)の初期値は、H'00となり、

IΦ : EΦ : PΦ = x1 :x1 :x1 (CKIO=EΦ)

上記設定の場合、リセット端子ネゲート後約320ns(=80nsx4cyc)でCS0Nをアサートすることになります。

 

適用製品

SH7616
SH7615
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください