Renesas Synergy™

FAQ 107120 : 例えば、M62384でVref=+5Vの時、+2.5Vを出力したい場合、設定するDACデータD7~D0は80hですか?

(1)はい、M62384の場合は、上記条件では、80hに設定してください。

(2)デジタル入力00hに対応するアナログ出力電圧が下側基準電圧の製品と、下側基準電圧より1LSB分高い電圧の製品があります。

 ・前者の場合(M62362, M62363, M62364, M62383, M62384の場合)は基準電圧範囲の中点の電圧を出力するデジタルデータは、8ビットDACの場合は80h、10ビットDACの場合は280hになります。

 ・後者の場合(上記以外の製品)は基準電圧範囲の中点の電圧を出力するデジタルデータは、7Fhになります。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください