Renesas Synergy™

FAQ 1007056 : uPD784214、uPD78F4216の内蔵D/Aコンバータにおいて、 ANO0,ANO1 各1ch当たりの最大出力電流はいくらでしょうか?

このD/Aコンバータは、基本的に電流は流せません。
このD/Aは R-2R抵抗ラダー により構成されたものです。
従って、内蔵抵抗が標準で 5.3kΩ程度あり、これが AVref1 のインピーダンスと直列に入ってしまいます。
このため電流を流すと急激にレベルが変動して精度が悪化します。
D/A出力から電流を流す事は推奨できません。
10MΩ程度の大きなインピーダンスで受ける必要があります。(総合誤差の条件に記載)

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください