Renesas Synergy™

FAQ 107020 : ライブラリ初期化API(tcpudp_open)コール後、 プログラムが動作しなくなります。(R8C、M16C)

コンパイラM3T-NC30WA のバージョンを確認して、
V.5.40 Release 00以降をご使用の場合、以下の2点を実施ください。

(1)コンパイラオプション"-fsizet_16"を指定する
(2)リンクする標準ライブラリを以下のように変更する

    M16C/XX シリーズMCUの場合: nc30s16.lib
    R8C/Tiny シリーズMCUの場合: r8cs16.lib

 

 

適用製品

M3S-T2-Tiny
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください