Renesas Synergy™

FAQ 105438 : SH7720/21のRTC機能を使用するにあたり、RTC電源の接続方法を教えてください。

RTC用の電源端子としては、Vcc-RTCとVccQ_RTCの双方に電源供給が必要です。 詳細は、ハードウェアマニュアルの13.8章「ハードウェアスタンバイモード」を参照してください。

 

 

適用製品

SH7721
SH7720
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください