H8S/2633グループとH8S/2643グループ製品の電源を投入/遮断する場合は、図1のように投入時はVcc,PLLVcc端子の電源を同時または先に投入し、遮断時はVcc,PLLVcc端子の電源を同時または後に遮断し下さい。
図1. 電源投入/切断タイミング
適用製品
H8S/2643 |
H8S/2633 |
H8S/2633グループとH8S/2643グループ製品の電源を投入/遮断する場合は、図1のように投入時はVcc,PLLVcc端子の電源を同時または先に投入し、遮断時はVcc,PLLVcc端子の電源を同時または後に遮断し下さい。
図1. 電源投入/切断タイミング
適用製品
H8S/2643 |
H8S/2633 |