Renesas Synergy™

FAQ 1010175 : フォトカプラのLEDの最小入力電流(IF)を教えてくれませんか。

フォトカプラのLEDの最適な値は、フォトカプラの出力側に接続される抵抗などお客様の回路条件で決める必要があります。下記URLに参考例を示しますのでご参照ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/optoelectronics/technology/on-off.html

 

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください