Renesas Synergy™

FAQ 107055 : ROMサイズが48 KBを越えるプログラムをM38000T2-CPEにロードしてデバッグすると正常に動作しない。

M38000T2-CPEの電源投入後のメモリマップ初期値は以下のようになっています。

0000~3FFFh: Ext
4000~FFFFh: Int



ターゲットマイコンがROM容量60 KB(38000シリーズMCU)の場合、
External設定になっている“1080h~3FFFh”の領域をInternal設定に変更する 必要があります。エミュレータデバッガのスクリプトウィンドウで以下のように 入力して、MAPコマンドを実行してください。

map 1080, ffff, int



スクリプトファイルに上記のMAPコマンドを記述し、エミュレータデバッガ起動時に 開くスクリプトファイルに指定しておくと、エミュレータデバッガ起動時に 毎回スクリプトウィンドウに入力する必要がありません。

適用製品

740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]
740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74]
M38000T2-CPE
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください