Renesas Synergy™

FAQ 1008645 : ICのドキュメントには、電源投入時の初期状態が不定との注意書きがありますが、 なぜ不定なのですか?

端子入力だけで論理の確定するロジックICでは、そのようなことはありません。
内部にレジスタやカウンタ、SRAMなどを内蔵する場合、 それらの各ビットの等価出力は下図のような構成となっており、 電源投入時の特性(Qが "1" か "0" か)が、製造条件や動作条件(電圧・温度など)によって異なります。

リセット時の状態が定義されているビットについては、 リセット動作で論理的にQを所定の状態とするよう操作します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください