Renesas Synergy™

FAQ 1008655 : 信号ノイズの対策で、グランドとの間にコンデンサを設置したいのですが、容量の制限はありますか。

一般に、MOSデバイスで問題となります。
出力デバイスが許容するのは、配線容量や入力側の容量も含めて、負荷容量で規定する値です。これを越える場合、突入電流への対策回路が必要となります。
また、付加する容量が大きくなると、信号変化が緩慢になるため、入力デバイスでは、タイミングを満足することと、貫通電流の影響が問題ないことを確認する必要があります(タイミング問題はアナログ・デバイスも同様)。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください