Renesas Synergy™

FAQ 1006089 : FETのパルス電流定格は、条件(10μS)のパルス幅が小さくなれば(例えば数nSオーダ)もっと電流を流すことができますか?

パルス電流定格は、たとえパルス幅が違っても変わるものではございません。
パルス電流定格は、PW≦10μs,Duty Cycle≦10%の条件で一義的に決めているもので、数nsオーダーでもこの値を超える使い方はできません。
なお、安全動作領域の各パルス幅による斜めのラインは、電力定格で制限される領域を示したものです。

適用製品

パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください