Renesas Synergy™

FAQ 103617 : WDTによるリセット範囲を教えてください

FRQCR,WTCNT,WTCSRのレジスタは、/RESET端子によるパワーオンリセット時のみ初期化されます。その他のレジスタは、ウォッチドッグタイマのパワーオンリセット、/RESET端子によるパワーオンリセットで初期化されます。

 

 

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください