Renesas Synergy™

FAQ 1007297 : ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト後の CPUの動作について教えてください。

ウォッチドッグ・タイマがタイムアウトとすると、ノンマスカブルの割り込み(INTWDT)が発生します。
このとき、NMIを処理中でなければ割り込みを受け付けて、例外コード 0020Hの割り込みとなり、 ハンドラ・アドレス (00000020H) に分岐します。
この時の処理内容の詳細はユーザーズ・マニュアルの第5章の「5.2ノンマスカブル割り込み」 (V853、V850/SA1、V850/SB等) をご参照ください。

[備考]
V850ES/Kx1 や V850ES/SG2, V850ES/SJ2 や V850ES/SA2, V850ES/SA3 ではウォッチドッグ・タイマがタイムアウトとすると、 リセットするかノンマスカブルの割り込みを発生するかを指定できます。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください