Renesas Synergy™

FAQ 1010345 : R32C/116、R32C117、R32C/118グループの144pin版で ポートP9_0、P9_2、P11~P15の入力値が変化しないのですがなぜでしょうか?

PCRレジスタのPCEビットを"1"(有効)にしてください。
これによってポートP9_0、P9_2、P11~P15が使用できるようになります。

 

適用製品

R32C/116, R32C/117, R32C/118
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください