Renesas Synergy™

FAQ 103618 : MPXインタフェースの外部デバイスに対し、シングルアドレスモードでのDMA転送は可能でしょうか?

不可です。

シングルアドレスモードにて転送可能なメモリインタフェースは、 SRAM,バイト制御SRAM, バーストROM,DRAM,SDRAMインタフェースであり、 MPXインタフェースはサポートしておりません。 MPXインタフェースのデバイスに対するDMA転送を行う場合、デュアルアドレスモードでの転送をお願い致します。

 

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください