Renesas Synergy™

FAQ 103401 : ソフトウェアスタンバイとは何ですか?

ソフトウェアスタンバイとはLSIの消費電力を低減するために用います。ソフトウェアスタンバイに遷移時はクロック供給が停止するためCPU、周辺機能が 動作を停止します。また、NMIやIRQでソフトウェアスタンバイを解除する際には内蔵しているウォッチドッグタイマを使用して発振安定時間を確保する必 要があります。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください