Renesas Synergy™

FAQ 1009027 : なぜMOS製品は、静電気に弱いのですか。

バイポーラ製品の場合、ベース入力が半導体を伝わって、電流が流れますので、抵抗性で静電気を吸収します。
ところがMOS製品の場合は、ゲート入力が酸化膜で絶縁されていますので、電流が流れず、静電気の電圧がそのまま薄い酸化膜に印加されます。このため、酸化膜が破壊される可能性が高いのです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください