Renesas Synergy™

FAQ 1008743 : ベリファイ(Verify)

一連のデータをスキャンして、期待値と一致するかどうかを判定することです。
たとえば、メモリに書き込んだデータが正常かどうかを確認するために、そのデータを読み出して、書き込みデータと比較することがベリファイです。また、そ の読み出し動作をベリファイ・リードと呼びます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください