Renesas Synergy™

FAQ 1008678 : 推奨動作条件を越えても、問題ないですか?

推奨動作条件は、製品によって意味が異なりますので、内容でご判断ください。

(1)AC,DC特性より狭い範囲の場合
AC,DC特性の範囲内であれば、特に問題はありません。

 

(2)他にAC,DC特性として規定していない場合
AC,DC特性と同じ意味です。この場合には、推奨動作条件を越えると、動作が保証されません。
絶対最大定格を越える範囲では、信頼性も保証されません。
なお、パワー・デバイスでは、絶対最大定格に対してディレーティングができることをご確認ください。
これらが満足できなければ、IC選定を見直してください。

 

(3)動作の誤差に関連する場合
通信のクロック・レートなど、動作精度に関連して規定している場合、推奨動作条件を越えると、動作が保証されません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください