Renesas Synergy™

FAQ 105418 : マイコンの電源投入時にLCDが不規則に一瞬表示してしまいます。

電源投入からLCDモジュールの設定までの間電位が固定されていないためと考えます。 電源投入からLCDの端子設定が実行されるまで端子は入力ポートに設定されるのですが、その間端子はハイインピーダンスとなっており電位が不定のためLCDがちらついてしまうと考えます。 対策としては、以下の項目が考えられます。
(1)使用しているCOM、SEG端子を数MΩの抵抗でプルアップもしくはプルダウンし、電位を固定
(2)リセット後、出来だけ早くLCDの初期設定を行い、端子をCOMもしくはSEGに切り替え、ブランクデータを表示

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください