Renesas Synergy™

FAQ 1007194 : PM+でのセルフ・プログラミング・ライブラリ・ファイルのリンク方法を教えてください。

PM+のメニュー [ ツール ] → [ リンカオプションの設定 ] ダイアログを開き, [ ライブラリ ] タブをクリックします。[ ライブラリ ] テキスト・ボックスに,セルフ・プログラミング・ライブラリ・ファイル名(注),[ ライブラリのパス ] テキスト・ボックスに,セルフ・プログラミング・ライブラリ・ファイルが格納されているフォルダのパス名を入力してください。

(注)セルフ・プログラミング・ライブラリ・ファイル名は.aファイルのlibから.aの間に配置されている文字列となります。

例)
libf.aの場合,“f”
libf_type1.aの場合,“f_type1”
libf_type3.aの場合,“f_type3”

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください