Renesas Synergy™

FAQ 1006111 : オペアンプ、コンパレータのバラ品はどの様な包装となるのですか?

パッケージがSOP及びDIPの製品はマガジンによる包装を行っています。
TSSOPの製品はバラ品でのご提供は行っておらず、テープ包装のみでご提供しています。

尚、マガジン及びテープに関しては包装を参照して下さい。

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください