Renesas Synergy™

FAQ 107129 : D/Aコンバータで3V動作時に、入力ポートに5Vの信号を入力してよいですか?

ポート専用端子、アナログ出力との兼用端子のどちらの場合でも、入力ポートに電源電圧(VDD)以上の信号を入力すると、誤動作や、故障の原因になります。入力ポートに設定している場合でも電源電圧を上回る信号は入力しないでください。

 

適用製品

D/Aコンバータ
I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください