Renesas Synergy™

FAQ 103553 : キャッシュメモリが正常に動作しないのですが?

キャッシュコントロールレジスタCCRの設定について下記をご確認下さい。

 - イネーブルビット"1"イネーブル
 - 無効化ビット"1"キャッシュのフラッシュ(初期化)
 - CCRのアクセスサイズはあっていますか(ロングワード、32ビットでアクセス) 
 - キャッシュイネーブル領域でアクセスしていますか?

 

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください