Renesas Synergy™

FAQ 103574 : シリアル送信で送信可能ステータスはSCI3.SSR.BIT.TENDか、SCI3.SSR.BIT.TDREのどちらをチェックすればよいのでしょうか?

送信状態についてはSCI3レジスタのTEビットが送信を制御するビットです。まず、TEビットを確認願います。

送信状態(送信完了)をチェックするのであればTENDで容易にチェック出来ます。TENDは送信中には0にクリアされ、送信完了時に1にセットされま す。TDRに送信データをライトするとTDREは送信開始すぐに1となり、TDRが空の状態であることを示します。連続送信したい場合はTDRE=1を確 認後TDRに送信データをライトすることで実現できます。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください