Renesas Synergy™

FAQ 106430 : SH7080シリーズにおいて、A/D変換器を使用しない場合のAVCC端子処理はどのようにすればよいのでしょうか?

SH7080シリーズにおいて、A/D変換器を使用しない場合は、AVCC端子はシステム電源(VCC)に接続してください。A/D変換器を使用する場合は、VCCの電圧にかかわらず、AVCC=4.5V~5.5Vとする必要があります。

 

適用製品

SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください